Información

 

Información

 

 

En esta vista se puede obtener información actual sobre la versión de hardware y software para el mecanismo motorizado. 

A la izquierda de la vista en árbol se puede ver en qué compartimiento y estación está conectado cada interruptor. Toda la información sobre el interruptor está accesible en la vista en árbol de cada interruptor.

 

 

Vista de estado

Aquí se indica el nombre de la estación y la denominación del compartimiento.

Este símbolo indica la posición actual del interruptor. Si la línea en el centro del símbolo es horizontal, el interruptor está abierto. Si la línea es vertical, el interruptor está cerrado.

El modo siguiente indica si el interruptor está en local o remoto, y si está descargado.

La parte siguiente muestra la hora del sistema del mecanismo de maniobra motorizado y si existen alarmas. La indicación de alarma puede adoptar tres niveles, que son: OK, advertencia y alarma.

 

Número de serie del mecanismo de maniobra

El número de serie del mecanismo de maniobra motorizado es también la identidad del mecanismo en MD Service.

 

Hardware

El número de artículo y la versión del hardware en el mecanismo de maniobra motorizado se indican en este cuadro.

Software de supervisión

El número de artículo y la versión de Boot Firmware se indican debajo del cuadro Boot Firmware. El número de artículo y la versión de Firmware se indican en el cuadro siguiente. El archivo de parámetros actual y la versión se indican en el último cuadro.

Software de control, fase A

El número de artículo y la versión de Boot Firmware se indican debajo del cuadro Boot Firmware. El número de artículo y la versión de Firmware se indican en el cuadro siguiente. El archivo de parámetros actual y la versión se indican en el último cuadro.

Control de fase B y C, se indica sólo para interruptor con maniobra unipolar

El número de artículo y la versión de Boot Firmware se indican debajo del cuadro Boot Firmware. El número de artículo y la versión para Firmware se indican en el cuadro siguiente. El archivo de parámetros y la versión se indican en el último cuadro.