User Manual /
Gebrauchsanweisung / Mode d’emploi
1.
System Requirements / System
Voraussetzung
Configuration minimale requise
-
English: Full compliance with USB specification Rev. 2.0. Compatible
with Microsoft® Windows® 98 SE/ME, 2000/XP/MAC/Linux
- Deutsch: Kompatibel mit USB Spezifikation Ver. 2.0. Kompatibel mit
Microsoft® Windows® 98 SE/ME, 2000/XP/MAC/Linux
- Français: Compatibilité avec spécifications USB Ver.
2.0. Compatible
Microsoft®
Windows® 98 SE/ME, 2000/XP/MAC/Linux
2.
Note / Bemerkung / Remarque
-
English: 1. To avoid any conflict during the
installation process, please uninstall all older
USB-to-Serial
device drivers.
2.
All Screen Shots are in German language. Pls. follow the informations provided
by “Hardware
Wizard”
of your operating system language.
- Deutsch: 1. Um Schwierigkeiten während der
Installation des neuen Treibers zu vermeiden,
bitte vor dem Installationsprozess alle alten USB-to-Serial-Treiber
deinstallieren.
2. Alle „Screen Shots“ sind in deutscher Sprache. Bitte entnehmen Sie die entsprechenden
Hinweise dem „Assistenten für das Suchen neuer Hardware“ in der Betriebssystem-Version Ihrer
Landessprache.
- Français: 1. Afin d’éviter tout conflit durant
l’installation, veuillez désinstaller tout ancien pilote USB sériel
avant d’installer le pilote pour cet appareil.
2. Toutes les captures d’écran sont en Allemand. Veuillez indiquer dans
„l’assistant de recherche
de
nouveau matériel » la langue de votre pays.
3.
Trademark
Microsoft®
, Windows® (registered Trademark from Microsoft Corporation)
4.
Hardware Connector Pin Out / Hardware Pin
Belegung
SubD9 PIN 1: DATA(-)
PIN 2: DATA(+)
PIN
5: GND
5. Installation
/ Installation / Installation Microsoft® Windows® 2000/XP
- English: Plug in USB/RS-485 Converter to USB port. Microsoft®
Windows® 2000/XP will
detect the USB/RS-485
Converter automatically.
- Deutsch: Bitte USB/RS-485 Wandler in USB Schnittstelle einstecken.
Microsoft® Windows® 2000/XP
wird den USB/RS-485 Wandler
automatisch finden.
- Français: Connecter le convertisseur USB/RS-485 au port
USB. Microsoft® Windows® 2000/XP
trouvera automatiquement la connexion au convertisseur
USB/RS-485 Converter.
Step 1
Click “Next” / “Weiter” anklicken / Cliquer sur “Suivant”
Step 2
Click “Next” / “Weiter” anklicken / Cliquer sur “Suivant”
Step 3
Click “Next” / “Weiter” anklicken / Cliquer sur “Suivant”
Step 4
Click “Finish” / “Beenden” anklicken / Cliquer sur “Terminer”
Step 5
- English: Repeat Step 1 to 4 until finish installation.
- Deutsch: Wiederholen Sie Step 1 bis 4 bis zum Abschluss der Installation.
- Français: Répétez les étapes de 1 à 4
jusqu'à ce que l'installation soit finit.
- Englisch: Check “USB Serial Converter” in Device-Manager
- Deutsch: Bitte überprüfen, ob “ USB Serial Converter ” im Geräte-Manager
erscheint
- Français: Vérifier que le “ USB Serial Converter ”
apparaisse dans le Gestionnaire de Périphériques
- Englisch: Check “USB Serial Port” at Com Port (COM & LPT)
- Deutsch: Bitte überprüfen, ob “ USB Serial Port ” bei Anschlüsse (COM &
LPT) erscheint
- Français: Vérifier que le “ USB Serial Port ”
apparaisse dans la liste des ports (COM & LPT)